This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5828:ADC#到 LVDS#的映射表缺失:是否可以使用2个以上的 ADC (x2 LVDS 模式),或者此 x2/x4/x8数据包是否仅为 JESD 保留?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5828, AFE58JD28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205440/afe5828-adc-to-lvds-mapping-table-missing-can-more-than-x2-adcs-x2-lvds-mode-be-used-or-is-this-x2-x4-x8-data-packing-reserved-for-jesd-only

器件型号:AFE5828
主题中讨论的其他器件: AFE58JD28

我想询问是否可以将2个以上的 ADC 通道压缩到仅仅 x1 LVDS 通道?

是否可以分别将 x8 ADC 压缩到 LVDS#1+LVDS#9 (抽取=8、DWN_CONV_BYPASS=True、Compr_FACTOR=3)

数据表并不能非常清楚地说明 LVDS 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthieu:

    感谢您的联系。

    AFE5828器件不支持数据压缩、但 LVDS_2x 模式除外、在这种模式下、您最多可以在较低的采样速度下组合2通道数据、从而保持1Gbps 的最大 LVDS 通道速率。

    但是、如果您使用 AFE58JD28器件、则演示和使用抽取的数据压缩等功能可用。 在这种情况下、例如、抽取因子 M = 8、您应该能够将8个 ADC 通道组合到1个 LVDS 通道上。

    因此、您能否确认您使用的是58JD28器件还是5828器件、并让我知道您的 FS。 我将告诉您相关用例的数据模式。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek,

    感谢您的澄清。

    我们确实将使用 AFE58 JD. 28.

    满量程采样:38.4MHz -
    ________________________________
    ='1'
    ________________________________
    ='0'


    = 8

    = 0

    ________________________________

    =3.
    ='0'
    ________________________________


    我相信这意味着、LVDS<1>将携带 ADCs<1-8>、LVDS<9>将携带 ADCs<9-16>?
    这些信号将按哪种顺序在各自的 LVDS 信道上发送?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthieu:

    我将在明天之前向您发送数据打包方案。

    同时、请分享您的电子邮件地址、以便与您沟通。  

    由于此器件受 NDA 限制、因此最好通过电子邮件而不是 E2E 分享详细信息。  

    供参考、我的电子邮件是: abhishek.vishwa27@ti.com

    谢谢。此致、
    Abhishek