This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12位 Δ-Σ ADC

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205133/12-bit-delta-sigma-adc

主题中讨论的其他器件:ADS1119

Привет μ A。 Подскажите Ω、пожалуйста Ω、разрядные дельта Ω 至 сигма АЦП Ω、обеспечивающие затухание на частоте Гц Ω。 Я не могу получить стабильные показания на OPA 2188 с помощью обычных АЦП(Attiny 261A)при измерении температуры с помощью Pt 1000.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhii:

    E2E 仅提供英文版。  请以英文重新发布您的问题。  

    谢谢!

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 请告诉我、在50Hz 频率下提供衰减的10至12位 Δ-Σ ADC。 使用 Pt 1000测量温度时、使用传统 ADC (Attiny 261A)测量 OPA 2188时无法获得稳定的读数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhii:

    欢迎来到 E2E 论坛! 对于 Δ-Σ ADC、需要有特定的 FIR 滤波器或50Hz (或10Hz)输出数据速率的 SINC 滤波器才能产生陷波。  该功能通常随附16位或更高的器件。  对于低位器件(12-14位)、输出数据速率高得多、50Hz 的电流将处于 ADC 的通带范围内。

    您尚未指定所需的接口类型或电源范围。  一种可能的选择是查看 ADS1119 (16位)、它具有 FIR 陷波滤波器、可 在20sps 输出数据速率下实现50/60Hz 抑制。  该器件有一个 I2C 接口。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、但昨天我仍然设法实现了传统10位 ADC 的可接受读数、因此我当前项目的问题已经解决。 您的同事 Luis Chioye 在这方面为我提供了很多帮助。 如果将来我需要更高的分辨率,那么我一定会采纳你的建议。