This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:计算功耗

Guru**** 2380870 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1203887/adc128d818-calculation-of-power-consumption

器件型号:ADC128D818

大家好、

您能否帮助了解如何计算 adc128d818的功耗? 工程师正在计算电源的功率要求。 谢谢。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    您能否参阅数据表中的第9.2.2.1节、并告知我们混淆的来源?  功耗取决于使用的通道数量以及是否通过 ADC128D818的采样速率访问温度传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom,ö m

    我看的是第9.2.2.1章。 公式6是否仅与低功耗模式相对应。 在考虑电源的功率要求时、我认为有必要考虑连续转换模式下的峰值、包括 I2C 读写电路的功耗。 从数据表中、我没有找到相关数据。  

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表不包含 I2C 负载、但它确实有数字输入负载(第8页)。  最坏的情况是在连续运行期间功耗、因此这是验证 MAX 功耗的合适方法。  您始终可以将公式中的4.93mA 数替换为第6页上显示的当前值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom,ö m

    您能否详细说明如何计算最大功耗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    要了解平均电源电流(I+)、必须了解转换率。 ADC128D818具有三种转换速率类型:连续转换模式、低功耗转换模式和单次触发模式。 您尚未告诉我您希望使用的转换模式。  在低功耗转换模式下、器件转换所有启用的通道、然后进入关断模式;此过程大约需要728ms 来完成。 (有关转换率的更多信息将在转换率寄存器—地址07h 和一次性寄存器—地址09h 部分讨论)。 每种类型的转换都会产生不同的平均电源电流。  还取决于您是否使用 TEMP 传感器。  如果您喜欢详细描述 ADC128D818的使用方法、我会尽量为您详细介绍如何计算功耗。