This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3644EVM:了解如何写入 CDC

Guru**** 2910960 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, ADC3644EVM, ADC3660EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205522/adc3644evm-understanding-how-to-write-to-the-cdc

器件型号:ADC3644EVM
主题中讨论的其他器件:CDCE6214、、 ADC3660EVM

使用 ADC EVM 软件的 GUI 时、当我选中和取消选中 CDC 时钟使能时、不会更改任何写入寄存器、因此我对如何通过 SPI 总线控制或是否单独控制感到困惑。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsey:

    是的、您是正确的、ADC GUI 不会打印 CDCE6214芯片的寄存器写入数据。 CDC 时钟启用仅启用/禁用 板载时钟。 如果使用外部时钟、最佳做法是将其关闭。  

    您可以从此处下载 ADC3644EVM 原理图: https://www.ti.com/tool/ADC3660EVM "ADC3660EVM 设计文件"下。  

    FTDI 芯片(原理图第7页)对 I2C 使用总线5、6和7、这是用于  CDCE6214芯片(而非 SPI)的协议。   

    CDCE6214寄存器映射可在以下位置找到: https://www.ti.com/lit/ug/snau247b/snau247b.pdf 

    您还可以在此处安装 TICS PRO 软件: https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW。 即使没有时钟 EVM、您也可以设置所需的时钟设置并在"raw registers"选项卡"export register map"选项中导出寄存器映射、以获得所需的寄存器写入。  

    此致、Amy