This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:ENOB 和有效分辨率

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205099/ads127l01-enob-and-effective-resolution

器件型号:ADS127L01

在 ADS127L01数据表第7.1部分噪声性能中:计算公式为:

ENOB = IN (2 x VREF/VRMS_Noise)/ IN (2)

但不是这样

有效分辨率=  IN (2 x VREF/VRMS_Noise)/ IN (2)?

根据下面的电子书、ENOB 与有效分辨率不同。

精密 ADC 噪声分析的基本原理(TI.com)

这还会让我混淆、像 ADS8588这样的 ADC 没有 VRMS_Noise 或有效分辨率参数。

那么、如果一个只有 交流参数(如 ENOB、SNR)而另一个只有直流参数(如有效分辨率 VRMS_Noise)、我们如何比较两个不同 ADC 的噪声性能呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justifice、

    TI 之前对 Δ-Σ ADC 噪声规格的描述与 SAR ADC 规格不同。  遗憾的是、Δ-Σ ADC 与 SAR ADC 在术语 ENOB 上的用法有所不同。  在较新的数据表中、我们更改了术语、因此无论 ADC 如何、ENOB 定义都相同。

    正确的定义如下:

    对于基于直流输入(通常为短路输入或0V)的规格:

    有效分辨率=  IN (Vfs/Vrms_noise)/IN (2)

    动态范围(DR)= 20* log (0.7071*(VFS/2)/Vrms_noise)

    VFS 是 ADC 的满量程、峰峰值输入范围。  对于输入范围为0V 至 Vref 的单极输入 ADC、Vfs=(Vmax-Vmin)=(Vref-0)=Vref。  对于输入范围为-Vref 至+Vref 的双极输入范围 ADC、Vfs=(Vmax-Vmin)=(+Vref -(-Vref))=2* Vref

    SNR 和动态范围(DR)通常是非常相似的数字、但 DR 基于短路输入噪声、 使用正弦波(通常为1kHz 或2kHz)测量 SNR、收集大量样本并通过 FFT 算法运行、以计算 SNR (除谐波之外的所有噪声)和 SINAD (所有噪声、包括谐波)。

    ENOB 的 IEEE 定义基于 SINAD:

    ENOB=(SINAD-1.76)/6.02 (dB)

    由于 SINAD、SNR 和 DR 通常振幅非常接近、因此 ENOB 的近似值为:

    ENOB~=(DR-1.76)/6.02 (dB)

    如果您要比较 ADS8588和 ADS127L01之间的噪声、则可以根据上述定义使用 ENOB、或直接比较 SNR 和 DR。

    为 ADS127L01选择高分辨率512ksps 宽带1滤波器、DR (列为 SNR)为103.7。

    ADS127L01 ENOB~=(103.7-1.76)/6.02 = 16.9b。

    查看 ADS8588数据表、输入范围=+/-10V、1kHz 输入正弦波、SINAD 的额定值为92.6dB。

    ADS8588 ENOB=(92.6-1.76)/6.02 = 15.1b。

    此外、对于大多数 SAR ADC、图中将会有一个显示输入短路噪声的直方图。  ADS8588数据表中的图13显示了输入短路时的噪声。  sigma=0.55是以 LSB-rms 为单位的噪声。  您可以首先计算 LSB 大小、将其转换为电压。

    1LSB=Vfs/2^n、其中 VFS =(Vmax-Vmin)=(+10V -(-10V)= 20V 且 n=16 (ADC 分辨率)

    1LSB = 20V/2^16 = 305uV

    VRMS_Noise = Sigma * 305uV/LSB = 0.55*300uV = 168uVrms

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用