This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3644:读取和写入 SPI

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205574/adc3644-read-and-write-to-the-spi

器件型号:ADC3644

您好!

我正在准备通过 SPI 接口读写此 ADC 芯片。 但我在数据表中的任何地方(电子保险丝除外)都没有看到每个写入总线的命令之间的等待时间。 它是否重要、或者电子保险丝的1ms 是否足以执行所有命令?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsey:

    正确、您只需要1ms 的 eFuse 写入延迟。 否则、不需要延迟。  

    此致、Amy