This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643:ADC 缩放代码与基准电压有何关系? 外部基准电压的范围是多少?

Guru**** 2689525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1204152/adc3643-how-does-scale-of-adc-code-relate-to-reference-voltage-what-is-the-range-an-external-reference-voltage

器件型号:ADC3643

我在数据表中没有看到任何与 ADC 代码与基准电压相关的内容。 例如、在图8-6 (右)所示的设置中、单端输入和输出处于二进制模式、 则 INP = Vcm = 0.95。 如果 INM=0.95、电压差为0V、并且 我相信我应该获得中量程(8192或2^13)。 INM 的什么电压可以产生满量程(16384)? 数据表显示最大范围是比 CM 高0.5625、该电压(0.5625 + 0.95)是否对应于16384? 如果是、该0.5625电压来自哪里? 是否有基于1.6V 基准的固定分压器? 如果我输入一个外部电压基准、例如、1.59V、那么所需的电压是否会相应地达到16384刻度、以使0.5625变为0.559、而最大电压会降至1.509V?

此外、外部基准电压的可接受输入范围是多少? 数据表显示了典型的 IF 1.6V、但我可以输入1.5V 吗? 1.0?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    页 数据表的28提到"ADC364x 的模拟输入旨在以差分方式驱动。 支持模拟输入的交流耦合和直流耦合。 模拟输入被设计用于一个0.95V 的输入共模电压、此电压必须在每个输入引脚上由外部提供。 直流耦合输入信号的共模电压必须符合器件的输入共模电压范围。"

    第8.3.1.2.2节介绍了如何将前端配置为仅在正信号输入下工作的单端输入。 "这个运行模式必须通过 SPI 寄存器写入(地址0xE)来启用。 单端信号连接至负 ADC 输入、正负输入都需要偏置到 VCM、如图8-6所示。 (数据表第29页)

    这会使信号摆幅减小6dB (相应地使 SNR 降低3dB)、其中 Vpp 为1.125V 或在 VCM 周围波动+/- 0.5625V。 VCM 的最小值为0.9V、典型值为0.95V、最大值为1V。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以这种方式配置(直流耦合、单端)时、基准电压与 ADC 计数有何关系? 如果我在 INP 上输入0.95V、在 NNM 上输入1.0V、我应该读出什么 ADC 代码?

    此外、如果以这种方式或差分方式使用、基准电压的允许输入电压范围是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、B:

    如果使用单端直流耦合、将无法达到满量程。 相反、最大代码值将在中间代码值的任一侧减少一半。 以这种方式来看待它–它是14b ADC、因此最大代码值将为2^14或16、384、中间代码值为2^13 = 8192。 单端信号将向上摆动至最大代码12、288 (2^13 + 2^12)、如果摆动1.125Vpp、则向下摆动至最小代码4096 (2^13 - 2^12)。 将一个0.95的 VCM 值调整至中码、这意味着代码12、288将对应于1.5125V、代码4096将对应于0.3875V

    在您的示例输入0.95V 到 INP 和1.0V 到 NNM 中、ADC 将看到信号电压为 INP–NNM =-0.05V。 每个电压比的代码为代码16384 / 2.25 Vpp = 7282代码/电压、乘以-0.05V = 364。 这是将从中间码值8192偏移的代码数量、或者在代码7828看到 NNM 上的1V DC 信号。

    希望这有助于澄清。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我的问题是关于基准电压。 特别是:

    外部基准电压的输入范围是多少? 我可以输入1.5V 吗? 1.0V? 1.8V?   第6.6节仅将1.6V 作为外部参考电压的"典型值"、而不是最小值/最大值。

    基准电压如何影响 ADC 代码?  对于差分信号、2.25V ADC 输出将为满量程。 如果施加1.5V 基准、满量程 ADC 代码标度是否与预期的2.11V 相同?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、B:

    输入共模(Vcm)是针对单端信号需要偏置的器件(请参阅 数据表第29页中的图8-6和第8.3.1.2.2节单端输入)。 其最小/典型/最大范围为0.9 / 0.95 / 1.0V (数据表第7页)。

    我来看看您关于基准电压(VREF)和 ADC 代码影响的问题、并回来与您联系。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、B:  

    下面是快速更新:  

    要回答您有关使用外部 VREF 的问题-您只能使用1.6V 外部电压基准。 遗憾的是、此器件没有范围。

    要回答您的第二个问题、电压基准(VREF)独立于 VCM 引脚。 因此、VCM 将为0.95V

    此致、Amy