This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:VREF 到 VDD 的隔离

Guru**** 2932980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205544/ads1294r-vref-to-vdd-isolation

器件型号:ADS1294R

您好!

我想知道 VDD 是如何产生内部2、4V VREF 电压的。 芯片内部是否有 LDO、还是通过其他方式实现?

您是否具有相关的应用手册? 您知道 VREF 电压是否与 VDD 隔离?

谢谢

此致、

Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了具有内部 VREF、ADS129xR 需要 AVDD。

    我想知道您为什么想/需要知道内部 VREF 电压是否由任何 LDO 产生、无论此类 LDO 是否存在?

    ----------------

    这话具体是什么意思  

    "您知道 VREF 电压是否与 VDD 隔离了吗?"

    您指的是哪种类型的应用手册?

    -------------------------------------------------------

    请查看 ADS1294R 数据表的第33 9.3.1.6页"参考;它使用带隙。

    谢谢