This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3442EVM:最大 SPS

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3444, ADC3443, ADC3442, ADC3442EVM, ADC3441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205138/adc3442evm-maximum-sps

器件型号:ADC3442EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3441、ADC3444 、ADC3443 、ADC3442

对于 ADC3442EVM、我知道它的规格为50MSPS。

但是、在手册的测试装置中、将使用125m。

此外、在125m 处进行检查后发现、测量值得到了正确确认。 最大 SPS 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhyeon:

    ADC344x 具有不同的速度等级- ADC3441 (25MSPS)、 ADC3442 (50MSPS)、ADC3443 (80MSPS)和 ADC3444 (125MSPS)。 用户指南以125MSPS 为例。 ADC3442的最大速度是50MSPS。  

    此致、Amy