This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M03:ADS131M03采样时序

Guru**** 2501955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1204620/ads131m03-ads131m03-sampling-timing

器件型号:ADS131M03

尊敬的专家:

我将 ADC131M03用于采样时序至关重要的项目。 不过、数据表未讨论何时进行采样、仅当 DRDY 引脚触发以指示数据已准备好被读出时。 SYNC 功能似乎也只同步 DRDY 信号。 您能否就 ADC 的采样周期何时相对于 DRDY 切换以及采样周期多长提供任何指导? 数据表(第29页)中的第8.4.2节似乎是最接近此内容的信息、但它显然只讨论了整个采样+转换+滤波周期、而不仅仅是采样本身、并且我对 DSM 的理解是、采样和转换会一起发生、 但随后会进行滤波。 也许我错了吧?

 

我提出这个问题的原因是、我正在对在正值和负值之间波动的方波信号进行采样、因此我无法让器件在一次转换中采样。 我正在尝试使用同步功能来帮助为此安排时间、但我不清楚采样何时相对于 DRDY 开始、尤其是 I SYNC 优先(这会引发 DRDY 脉冲的周期)。

 

谢谢。

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    简而言之、DRDY 的下降沿标志着前一个转换的结束和下一个转换的开始。 DRDY 频率与使用 CLKIN 和 OSR 寄存器选择的数据速率相同。

    实际上、一切都是同时发生的。 实际上、数字模块以调制器时钟频率运行(如果 f_CLKIN ~= 8MHz、则为~4MHz)、直到在数字滤波器之后、我们才能经历建立数据速率的抽取阶段。  如您 所述、Δ-Σ 在下面所示的时间段内固有的平均值。

    如果时序很关键、我会推荐使用 SAR、但不求平均值就很难获得该精度。 有一个很好的视频、您可以在此处找到各种权衡因素: https://www.ti.com/video/series/analogue-to-digital-converters-adcs.html 

    尤其是 ADS131M0x 系列并非设置为执行单冲转换或在转换开始时轻松设置、但正如您发现的、同步或复位可能是建立该计时的最简单方法。

    此致!

    -Cole.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    感谢您的及时回复。 我同意、对于这个应用、具有单稳态转换的 SAR 会更好、但不幸的是、我坚持使用 DSM。 我想我可能对其中的一些难点存在误解、因此我刚才从大家那里听到的是、采样基本上是连续发生的(f_MOD = f_CLKIN/2)、而数字块将收集这些样本并对其求平均值。 然后在每个 T_ODR (输出数据速率的周期、由 f_CLKIN 和 OSR 设置)下、累加的数字数据被移动到输出寄存器中、数字块清除被移出的内部累加数据、 DRDY 线会被下拉、指示主机有新的测量可用、DSM 会像未发生任何情况一样继续进行采样+滤波。 很显然、我只需要挥手即可、但我是否更正确地理解了这一点?

    作为后续行动、当同步脉冲被触发时、DSM 采样+滤波器序列是暂停以与新的计时制度保持一致、还是 DSM 在 f_MOD 下照常继续运行、而它只是调节的数字块? 如果是前者、DSM 何时恢复? 如果是后者、采样周期是否扩大、还是数字块只是"扔掉"多余的样本(从开头还是结尾?)? 我无法从数据表中清楚地看出、在同步脉冲后测量值再次有效。 Sinc3滤波器是否需要像复位之后一样再次重新稳定?

    Br

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    数字块清除已移出的内部累积数据,

    除了上面的引用、您几乎完全正确。 从技术上讲、当确定了向下采样值并将其移到寄存器中时、数字流水线中仍有数据。

    请注意、这是在假设 您没有第一次收集数据、也称为稳定数据的情况下进行的。 对于数字滤波器、 稳定的数据意味着多阶 sinc 滤波器的每个阶段都有样本、并且平均值计算被视为有效。 如果必须清除 sinc 滤波器、则必须等待数字滤波器填满并达到稳定、这会增加不必要的延迟。 我认为这也关系到你的问题的第二部分。

    我链接的视频(和视频系列)中也介绍了这方面的内容、如果有时间、请观看。

    作为后续操作、当同步脉冲被触发时、DSM 采样+滤波器序列是否暂停以与新的计时制度保持一致、还是 DSM 在 f_MOD 下照常继续、且仅是正在调整的数字块? 如果是前者、DSM 何时恢复? 如果是后者、采样周期是否扩大、还是数字块只是"扔掉"多余的样本(从开头还是结尾?)? 我无法从数据表中清楚地看出、在同步脉冲后测量值再次有效。 Sinc3滤波器是否需要像重置后一样重新稳定?

    切换同步会产生两种操作:无操作、或数字滤波器重置、我们需要再次等待稳定的数据。

    此致!

    -Cole.