This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363:ADS8683的全时钟模式相关问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205216/ads8363-full-clock-mode-related-question-of-ads8683

器件型号:ADS8363

大家好、

我的客户对 ADS8683的全时钟模式有一个问题。

当 启用 IC /CS 信号时、会有 CONVST 的上升沿、但 SDI 和 RD 似乎被忽略、不会根据引脚功能采取任何操作、 SDO 是三态的、因此他们想知道 在此模式下 SDI、RD 和 SDO 的确切功能是什么?  (查看时序图、全时钟模式和半时钟模式之间的差异主要集中在这里)。 因此、他们想知道全时钟模式和半时钟模式之间的主要区别。

此致、

Xiaoying

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    ADS8363的全时钟模式和半时钟模式之间的主要区别在于读取转换结果时。  如上面的图2所示、 当转换完成后、BUSY 变为低电平后、应用 CONVST、并输出转换结果。  需要应用/CS 和 RD 才能启动 SDOx 移位。  与图1相比、在半时钟模式下、前一个数据(注意 SDOx 上的数据 n-1标签)在转换"N"正在进行时输出。