This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:IT'如果添加一个40m 外部振荡器、则电流转换过高

Guru**** 2972500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205078/ads1298-it-s-current-concuption-is-too-high-whill-add-a-40m-external-oscillator

器件型号:ADS1298

尊敬的先生

我们测试过、在向 ADS1298添加外部晶体振荡器后、总电流会增加约40mA。 这是正常的吗? 你有没有遇到过这个问题? 或者、您是否有任何推荐的晶体振荡器? 让我们在这里试一下。

Br

加布里埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户是否有 ADS1298评估套件/电路板(EVM)?  建议与 EVM 进行比较?

    它们是否意味着 ADS1298本身消耗40mA 的电流?

    您能问他们是如何在何处设置电流表来测量电流的吗?

    是连续的吗? 还是瞬时或瞬态的?  

    瞬时或瞬态是可能的。 持续不太可能。

    ----------------

    如果 DVDD=3V、则为 ADS1298EVM

     针对 DVDD=3V、使用 OSC1 OSC 2.0480 MHz 3.3V HCMOS SMT FOX FXO-HC735-2.048MHz 晶体振荡器

    如果 DVDD=1.8V、用户指南建议使用"SiT8002AC-34-18E-2.048是可以实现+1.8V DVDD 运行的振荡器。"

    谢谢