This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69EVM:所需的时钟源信号

Guru**** 2382110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205014/ads42lb69evm-required-clock-source-signal

器件型号:ADS42LB69EVM

您好、专家!

请寻求帮助。

我知道电路板  ADS42LB69EVM 需要一个推荐值为1Vpp 的外部时钟发生器(任何类型的信号)。

问题:
是否可以使用通过低成本信号生成而产生的1Vpp 正弦信号、从而使 Vpp 更低并使用放大器?

此外、正常运行所需的最小时钟信号是多少?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    根据数据表、此值大约为0.3Vpp。 以低时钟振幅运行会降低器件的性能。 请参阅数据表的图27和28。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JM、您好!

    谢谢、但如果我们能直接回答您的问题、就更好了:

    请确认。

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    询问更新:
    我知道、采用较低的 Vpp 会降低 ADC 的性能。 不知道您是否认为使用附加放大器而不是 高成本的脉冲发生器来实现1Vpp 会有任何问题。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    取决于放大器向时钟添加的抖动量。 在低频时、这可能不是问题。 由于我们通常不使用此方法、因此您需要对其进行测试。

    此致、

    吉姆