This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:AFE5816

Guru**** 2833645 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205108/afe5816-afe5816

器件型号:AFE5816

你好

我们正在研究 afe5816的编程。 我们希望生产一个能够连续测量来自不同发送器的信号的系统。

也就是说、我们会传输触发信号序列、对于每个触发信号、我们都要测量"新的测量"。


如果我正确理解该过程、在开始广播之前、您必须首先配置:
ADC、PLL、LVDS、DTGC。 (预配置 DTGC 的配置文件时)。

据我了解、在第一次触发信号之后、该卡会开始连续将数据传输到 LVDS 通道。 因此、我的 FPGA 需要能够正确启动和停止拉取数据。 但如何重新安排 DTGC 呢? 正确时序控制的有效时序实现的? 是否还需要更改 TGC 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moshe、

    感谢您的联系。

    没错、您的理解是正确的、在启动或复位时、需要正确配置器件。 您必须沿信号链配置各种模块、才能在 LVDS 接口上获得预期输出。  ADC、PLL、LVDS、DTGC。 (预配置 DTGC 的配置文件时)。

    据我了解、在第一次触发信号之后、该卡会开始连续将数据传输到 LVDS 通道。 可以

    因此、我的 FPGA 需要能够正确启动和停止拉取数据。  可以

    但如何重新安排 DTGC 呢? 正确时序控制的有效时序实现的? 在 DTGC 的完整周期(任何模式)执行后、器件增益将等于启动增益。 (例如、在内部非均匀模式下-请参阅数据表中图72的流程图)、在添加 TGC_SLOPE 脉冲后将再次触发 DTGC 曲线。 (请注意、器件复位或 dtgc 模式更改也会复位 dtgc)。

    是否还需要更改 TGC 模型? 不必要。

    您可以使用 TGC 斜率和 TGC 向上计数信号、您可以重新安排 DTGC。

    谢谢。此致、

    Abhishek