This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:上电序列

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1204613/dac80508-power-up-sequence

器件型号:DAC80508

团队成员、您好、寻求一些建议。

 两个电源引脚之间是否存在上电序列。 VDD 和 VIO

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、


    DAC80508无需任何上电时序。 它们可以同时出现、也可以先于另一个出现。  

    请注意、在大多数情况下、如果我们对电源时序有建议、我们通常会在"电源建议"部分中包含建议、通常在数据表中的第10节中也会包含建议。 对于 DAC80508、这位于第40页、我们确实注意到该器件不需要特定的电源时序。

    约瑟夫·吴