This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9817:最大动态范围

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1204697/ads9817-max-dynamic-range

器件型号:ADS9817

您好!

客户希望将 ADS9817用于+15V。

ADS9817是否支持 AINxP 15V 和 AINxM GND?

在数据表中、AINxP 最大值为14V。 最大输入是否为14V?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    ADS9817可以将+/-12V 视为其满量程范围、因此您将看到削波超过该范围。  您注意到的+/-14是过压钳位生效之前的工作电压范围。  如果没有某种衰减、您就无法准确测量+/-15V。