This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:从 ADC 采集数据并由 FPGA 进行处理

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1203469/tsw14j58evm-data-acquisition-from-adc-and-processing-by-fpga

器件型号:TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件:ADC08DJ5200RFEVM

大家好!

我们希望开发从 ADC 获取数据的项目、通过 FPGA 进行一些预处理(抽取、解调等)、将数据存储在 DDR4中、然后将其丢弃到主机 PC。 因此、我接下来有几个问题:

1) 1) TSW14558EMV 板能否与相关硬件(如 ADC08DJ5200RFEVM)中未指定的 ADC 配合使用?

2) 2)是否可以出于我们的目的(即不用于 ADC 性能评估、而是用于数据处理)使用 Vivado 对 FPGA 采集板进行编程?

如果有人能回答这个问题、我会很高兴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrii:

    遗憾的是、TSW14J58不支持 Vivado 工具、因此不能以这种方式使用。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    TI 是否有可针对我们的目的进行编程的 FPGA 数据采集板?

    此致、

    Andrii.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrili,

    我们正在为您进行研究。 我们将在今天或明天晚些时候回复您。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrii:

    遗憾的是、我们的数据采集板目前无法支持外部编程。

    此致、

    Rob