This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8412:电源序列

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1203733/ads8412-power-supply-sequence

器件型号:ADS8412

您好!

我正在设计模数转换电路。

A/D 转换电路将使用 ADS8412。

ADS8412的数据表未包含电源序列说明。

我考虑以下电源序列。

请检查电源时序是否有任何 orblem。

<电源序列>

第一:+VA 电源开启(+5V)

第二:+VBD 电源打开(+3.3V)

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mesh、

    您建议的顺序没有问题。  如果数据表中没有指定的电源序列、您通常可以使用 ABS MAX 表来查看电源轨之间是否存在任何限制。  对于 ADS8412、该指示是 VA 应导致 VBD 或 VBD 不应超过 VA 超过2.55V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    感谢您的答复。

    你的答复对我来说很有生气。

    此致、

    网状网络