This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:我测试了 DAC 输出波形、在三个 ini 文件模式下加载外部图形文件、但波形效果不佳。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1202274/dac38rf82evm-i-tested-the-dac-output-waveform-for-loading-external-pattern-files-in-three-ini-file-modes-but-the-waveform-effect-was-not-good

器件型号:DAC38RF82EVM

我测试了 DAC 输出波形、以便在三个 ini 文件模式下加载外部模式文件、但波形效果不佳。

1,811-mod、DAC 时钟频率=9000MHz、单通道(8位)、实数输入、8通道、1x

2,811-mod、DAC 时钟频率=5248MHz、单路(8位)、实数输入、8通道、1x

3,821-mod、DAC 时钟频率= 9000MHz、单通道(DACA)、1IQ 对、8通道、6x

该测试的详细信息包含在以下 zip package.e2e.ti.com/.../questions-about-DAC38RF82EVM_2D00_to-load-files.zip 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    研究这个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 您是否得出结论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用您的测试模式尝试了您的真实数据设置、它们运行良好。 请参见随附的。 问题可能与您的外部时钟源有关。 尝试生成仅 NCO 音调、以查看时钟是否存在问题。 有关如何将 EVM 配置为仅 NCO 模式、请参阅随附。

        e2e.ti.com/.../6607.DAC38RF82_5F00_NCO_5F00_only_5F00_setup.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1,以上四个示波器的图形不是我加载的文件的波形。这四个图代表什么?

    2,我想问、外部时钟信号是否指正弦信号?

    3、我可以使用上述模式生成单频正弦信号、但不能生成用于加载文件的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经根据您发送的.pptx 步骤执行了测试。 我为您提出了一些问题、请查找 attachment.e2e.ti.com/.../question-about-_2800_6607.DAC38RF82_5F00_NCO_5F00_only_5F00_setup_2900_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在研究这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 DAC GUI 左下角的多音调发生器并创建一个100MHz 音调、然后发送它。 禁用混频器和 NCO 后、您应该会得到一个100MHz 音调输出、与您使用 NCO 创建的100MHz 音调相同。 如果可以,问题在于您的自定义模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 HSDC Pro 的多音调发生器生成相同的100MHz 正弦信号。自定义模式是否存在问题? 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会说是的。

    导入的文件必须是文本格式的整数值、范围为-32、768到32、767、采用单列格式 IF
    测试单个 DAC。 对于双 DAC、文件必须位于2列中。 对于四通道 DAC、为4列。 。
    对于 TSW1400和 TSW14J5x、长度可以为4096至512M (单列)、增量为32。
    GUI 附带了以下目录下的多个示例测试文件:C:\Program Files (86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\Test files。

    您是如何生成测试音调的? 您正在使用什么软件工具? 尝试生成100MHz 音调而不是调制音调、以查看您是否可以使用音调生成方法从 DAC 中获得清晰的100MHz 音调。 查看此线性 FM 脉冲发生器工具是否可以帮助您创建所需的测试图形。

    e2e.ti.com/.../LFM-generator.zip  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    非常感谢。我知道问题是什么。我使用 Matlab 软件来写入数据模式。我的最大正数是32768、超出了32767的范围。 校正后可以生成正常波形。

    此致、

    小蝶