This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:使用外部基准时的测量范围

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1203972/ads7828-measurement-range-when-using-external-reference

器件型号:ADS7828

您好!

我们使用的外部基准为3.3V。 在数据表中、规定使用外部基准时、测量范围从0V-VDD。 但是、当将输入通道连接到3.3V 时、我们不会读取位的最大值(4095)。 将输入端接地时、我们也不读为0。 我们是否未正确理解数据表? 从位到电压的传递函数是什么?

谢谢。

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  ADS7828的输入电压范围为0Vref。  如果您的外部基准是3.3V、那么它就是您的上限。  输入选择可能是您的问题的一部分。  如何连接 COM 输入(引脚11)?  对于单端测量、该引脚通常设置为 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    COM 端口已连接至 GND、我们确实使用单端测量。 它是否与命令中的断电选择有关? 我们曾尝试过在模数转换器转换(00)和内部基准关闭以及模数转换器开启(01)之间断电。

    此致、

    朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    转换结果不应受到断电选择的影响。  您能否提供设置原理图?  是否可以列出预期转换结果与实际转换结果?