This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9218:ADS9218的问题

Guru**** 2783975 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7128, ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1204509/ads9218-questions-of-ads9218

器件型号:ADS9218
主题中讨论的其他器件:ADS7128ADS7952

尊敬的团队:

我们是否有 合适的解决方案可以替代 MAX1239EE+?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    MAX1239是一款12位12通道 I2C SAR。  我们没有任何直接可比性、但这里有几个类似的选项。

    ADS7128; 12位、8通道、I2C SAR。  使用 AVDD 电源引脚作为基准、电压范围为2.35V 至5.5V。

    ADS7952; 12位、12通道、SPI SAR。  需要外部基准。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用