This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:检测 ADS1120与 ADS1220 /识别原始芯片

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1202810/ads1120-detect-ads1120-vs-ads1220-identify-original-chips

器件型号:ADS1120
主题中讨论的其他器件:ADS1220

您好、E2E 专家!

你好。

1.您能否推荐一种方法来在软件中找出 PCB 上是否安装了16位 ADC"ADS1120"或"引脚兼容的24位 ADC"ADS1220"?

2. ADS1120在我通常的分销商处不提供(mouser.de、digikey.de、farnell.de 和 de.rs-online.com)。 Arrows 等美国分销商拒绝向 ME 发货(未提供增值税相同编号的威客)。 因此我从中国的快递购买了几个 ADS1x20。 他们的成本确实低于 TI 的定价、这很奇怪。 你知道吗?为什么在支付宝上便宜的"原始"ADS1x20芯片的质量是正品还是劣质机壳?

JUSESWEST、Dietmar Eilert (https://www.softwareandcircuits.com)

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSC、

    1. 最好的方法是先进行寄存器写入、然后进行读取。  如果读取检索回写入寄存器的相同信息、则表示器件已安装并且数字通信正在工作。  寄存器00是一个不错的选择。  默认值为0x00、因此应写入非零值并确认回读。   
    2. 我不知道这些设备是否是假的,但我认为你是正确的怀疑。  我们通常建议仅通过常规分销商购买。  如果您有来自支付宝的设备、您可以拍照并发送给我们吗?  在某些情况下、我们可以查看封装和顶部标记、并确定器件真实性。   

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art:

    你好。

    > 1. 最好的方法是先进行寄存器写入、然后进行读取。  如果
     读取取回写入寄存器的相同信息、
     您知道设备已安装、数字通信也已安装

    我的代码在初始化期间会执行此操作、但无法进行检测
    则可能无法检测到该器件。 "没有啊
    这些芯片的寄存器中的(已记录)差异。 目前、
    我的计划是在执行 RDATA 命令后为芯片中的24位计时。 我
    假定/希望16位 ADS1120的时钟输出在16位后为零
    并且 ADS1220将始终具有最低8位的一些噪声。

     2.我们不知道这些设备是否是被篡改的,但我想你是
    纠正可疑行为。  我们通常建议只购买
    分销商联系。  则可以转到工具栏中
    aliexpress、您可以拍照并发送给我们吗?

    aliexpress 上的松动的 ADS1x20芯片没有统一的外观。 请参阅
    随附的图片。 有些引脚1标记为凹入圆形、有些则标记为
    一个白点。 它们有不同的 TI 标识(一些纯白色、一些
    抖动、有些根本没有徽标)。 我猜可能就是这张图片1
    原始芯片。 我也不知道该怎么说。
    DigiKey 上即将推出的 ADS1120。

    e2e.ti.com/.../Photo.zip

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSC、

    1. 可以。如果 ADS1120由24个时钟计时、则最后8位将为零。  ADS1220应始终具有一些噪声、因此全部8个 LSB 极不可能为零。
    2. 我相信第4项可能是真正的设备。  1号和2号商品不太可能是真实的。  通常、清晰的标识是器件真实可靠的良好标志。  我们可以查找批次代码、但这也可以复制。  我很高兴您在 DigiKey 上找到了一些器件。  如果您认为我们应该做进一步调查、请告诉我。  当然,我们可以解封设备(或 X 射线)并检查芯片,但这需要时间和精力。  如果您可以从批准的供应商(例如 DigiKey)获取器件、这是最佳方法。

    此致、

    艺术