请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131M04 您好、TI
客户电路板采用相同的 MSP430+ADS131进行设计、并且有八组相同的外设设计电路和软件。 在寻找问题时、我们发现 ADS131的 DRDY 引脚(13引脚)信号脉冲宽度不一致(请参阅下面示波器的两个信号)。 请帮助查看导致此问题的原因。 替换了两个 ADS131、波形随 ADC 移动。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI
客户电路板采用相同的 MSP430+ADS131进行设计、并且有八组相同的外设设计电路和软件。 在寻找问题时、我们发现 ADS131的 DRDY 引脚(13引脚)信号脉冲宽度不一致(请参阅下面示波器的两个信号)。 请帮助查看导致此问题的原因。 替换了两个 ADS131、波形随 ADC 移动。
您好、下雨了、
我之前从未见过其他客户有过这种完全不同的变化。 我唯一可以认为会发生这种情况的方法是 CH4-5994_CLK 信号(CLKIN 引脚)是变化的。 您能否监测示波器、并确认信号的频率没有变化?
另外、我已经看到了在未清除 FIFO 的情况下出现的奇怪的 DRDY 行为、请在数据表中查看 SYNC、RESET 和首次读取数据以了解如何清除 FIFO 以确保可预测的 DRDY 行为。
此致!
-Cole.