关于 DAC8775初始编程有两个问题。
1.请帮助检查以下设置是否正确?
DAC8775_WriteToRegister (0x01、0x0001); //复位寄存器
DAC8775_WriteToRegister (0x02、0x0012); //内部基准在断电时5V、、IOUT 和 VOUT 都为高阻抗
DAC8775_WriteToRegister (0x06、0x000F); //选择降压/升压通道 ABCD
DAC8775_WriteToRegister (0x07、0x061F); //降压/升压转换器设置+15V ~-15V
DAC8775_WriteToRegister (0x03、0x01E0); //选择 DAC 通道 ABCD
DAC8775_WriteToRegister (0x04、0x0000); //针对电压输出0V 至+5V (默认)范围进行设置
DAC8775_WriteToRegister (0x04、0x1000); //启用输出
2.地址0x08 - 0x0A 是否可以为每个通道校准?
3.如何选择每个通道 A B C 和 D? 地址0x3或0x6?
此致
布赖恩