This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3422:ADC 缩放代码是否与基准电压相关?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1204040/adc3422-does-does-scale-of-adc-code-relate-to-reference-voltage

器件型号:ADC3422

我在数据表中没有看到任何与 ADC 代码与基准电压相关的内容。 例如、 我将输出设置为二进制模式并使用信号端输入、然后 INP= Vcm = 0.95。 如果 INM = 0.95、则电压差为0V、I 应获得中标度(2048)。 INM 的多大电压可以实现满量程(4095)? 数据表显示最大范围是比 CM 高0.5625、那么为1.5125V 吗? 如果是、该0.5625电压来自哪里? 是否有基于1.6V 基准的固定分压器? 如果我输入一个外部电压基准、例如、1.59V、4095的电压是否会相应地缩放、因此0.5625会变为0.559、最大值会变为1.509?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    模拟信号输入被设计成以差分方式驱动。 页 数据表的42提到"每个输入引脚(INP、INM)必须在(Vcm + 0.5V)和(Vcm–0.5V)之间对称摆动、从而产生2VPP (默认)差分输入摆幅。 输入采样电路具有扩展至540MHz 的3dB 带宽(50 Ω 源驱动 INP 和 INM 之间的50 Ω 终端)。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我回复了一篇似乎很相关的帖子、但它是用于另一个我没有注意到的 ADC、它具有不同的前端 我会将此问题重新发布为 ADC364x ADC 的新问题。