This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB49:测试模式错误:8点正弦和放大器;偏斜

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB49, ADS42JB69EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1203516/ads42jb49-test-patterns-wrong-8-point-sine-deskew

器件型号:ADS42JB49
主题中讨论的其他器件: ADS42JB69EVM

我能够在连接的 FPGA 的输出端正确看到除2个之外的所有 ADC 测试图形:

1.偏斜模式-我得到了 AAA8h、我认为这是正确的、在数据表的第34页上、它显示"在 ADS42JB49中、16位数据的两个 LSB 用00填充。" 根据 这篇文章、数据表(说它应该是3AAAh 是错误的、并且它应该是2AAAh、这将焊盘2个 MSB。 我接收的所有其他数据也具有填充的2 LSB。

2. 8点正弦-我收到的是  A57C 8000 5A80 0000 5A80 7FFC A57C 0000、但根据数据表、我应该收到的是 257C 8000 DA80 FFFC DA80 8000 257C 0000。 为了测试正确输出应该是什么、我在连接到 TSW14J50EVM-CB 的 ADS42JB69EVM 上重复相同的配置。 令人惊讶的是、输出相当于14b 8点正弦表示(257C 8000 DA80 FFFC DA80 8000 257C 0000)、但它是69EVM。 将 ADS42JB49设置为输出8点正弦波形时、应该会得到什么? 我在数据表中找到了多个不准确之 处、因此我想检查接收到的模式是否符合预期。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharon 提供的信息:

    如果您获取16位结果、将其除以4、以将其转换为14位数据、您将获得 ADS42JB49数据表报告的相同值。

    此致、

    吉姆