This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3662:CLKP 和 CLKM 的差分信号电平

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1203540/adc3662-differential-signal-level-for-clkp-and-clkm

器件型号:ADC3662

您好!

你好。

我们需要了解 CLKP 和 CLKM 的差分信号电平。

数据表中并未提及差分时钟输入所需的共模。

我们需要知道所有差分信号输入和输出的电平。

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    有关差分时钟输入要求、请参阅 ADC366x 数据表(8.3.2时钟输入/ 8.3.2.1单端与差分时钟输入)中的第33页。  对于差分时钟输入-"时钟输入可在外部进行交流耦合。 ADC366x 提供内部偏置"。  图8-14显示了交流性能与时钟幅度间的关系。  

    页 数据表的8显示了 VID/VCM、但它们在"时钟输入"参数上方列出、这正是您难以找到它们的原因。 我将检查这是否是数据表错误。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    这里是一个产品说明书错误。 时钟振幅将直接影响内部孔径抖动。 时钟输入具有一个 较小范围的阈值、用于触发采样过程。 时钟振幅越小、时钟信号通过该阈值所需的时间就越长-这种时序不确定性相当于时域中的抖动。 上面列出的时钟振幅指定了器件正常工作。  有关 SNR 与时钟振幅之间的关系、请参阅图8-14。  

    此致、Amy