大家好。
器件数据表仅通知 Vinn = 0V 时的输入偏置电流。我想知道是否有必要将任何电阻器连接到 GND 以保证输入共模电压处于预期范围内。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
器件数据表仅通知 Vinn = 0V 时的输入偏置电流。我想知道是否有必要将任何电阻器连接到 GND 以保证输入共模电压处于预期范围内。
您好、Christos、
您说的是来自 ADC 的偏置电流是否正确? 让我内部检查一下、并在接下来的几天内与您联系。
同时、我建议您查看此参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-010037
他们讨论了如何通过设计指南中的功率偏移校准来校准串扰。 该设计具有2个非隔离电流通道、因此我不明白您为何不能对3个非隔离电流通道执行相同的操作。 即使是设计的结果也没有使用串扰校准、这很好。 请自行查看、并了解使用此配置的非隔离式电流通道的性能。
谢谢。
-Cole.
感谢您的及时回复!
我已经审阅了您发送给我的设计、并注意到电流输入来自两个 CT 浮动次级侧、这意味着它们的来源是隔离的。 这允许分离负载电阻器并将其公共点连接到 GND、从而有效避免由 ADC 输入漏电流驱动共模电压。
但是、在本例中、电流源未进行隔离、这使得分流负载电阻器成为导致串扰的潜在原因。 我建议的解决方案是在每个输入端上添加一对串联的高阻值电阻器、并将它们的中心点与 GND 连接。
等待 TI 团队的回答。
您好、Christos、
从团队中:
"我们的 问题是、在 CT 的 ADC 侧没有 GND 基准的情况下(客户似乎正在考虑)、 与 ADC 所在的 GND 电平相比、共模电压电平可能会以不受控制的方式浮动、并且一旦差值达到几伏、这可能会损坏 ADC 输入 (这就是为什么我们在数据表中提供 VINx 电压的绝对最大规格)。 请记住、CT 提供不同 GND 电位的电隔离-这当然是另一侧的优势、但这意味着 CT 本身不定义 ADC 侧 GND 的电平。 [还有] 在同一个应用中、我没有看到客户抱怨使用 CT 时串扰太高。"
请告诉我这是否解答了您的问题!
此致!
-Cole.