主题中讨论的其他器件:ADS1299
您好!
我对 EEG 电路有概念上的怀疑。
我使用 ADS1299创建了电路、与数据表图73中给出的相同。 我已经将 BIASREF_INT 设置为(AVSS+AVDD)/2并将所有 BIASP、BIASN 连接至开路。 我使用 SRB1作为所有通道的参考电极。 启用 Rf=1MEG 欧姆和 Rp=47k 欧姆时的偏置电路。
我注意到的一点是、当所有通道都在空气中保持开路时、触摸一个通道会在所有通道中显示噪声(触摸通道具有最大噪声)。 它不应该像被触摸的那一个应该有剩余的噪声其他不受影响.
为了确保某个通道是否向所有人引入噪声、I 使用 SRB1将通道2短接至8、BIAS 再次与电路接地0V 短接。 现在只有通道1 IN1P 以空气形式打开。 这次我只能在通道1中看到噪声、其余通道接近于0V、与通道1相比、噪声可忽略不计。
那么总的来说、为什么空气中任何一个通道中的噪声在所有通道都处于空气中时也会在其他通道中导致噪声、而在其他通道短接至某个电压时不会导致噪声。
谢谢