This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299提供2.5倍的信号振幅!

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1203296/ads1299-ads1299-giving-2-5x-signal-amplitude

器件型号:ADS1299

我已经创建了 ADS1299数据表中给出的电路、图73。 RP=47k、RF=1MEG 欧姆。  

在寄存器中、所有通道的增益为12、我已经将转换因子施加到电压 、即1LSB =(2×VREF /增益)/ 224 =+FS / 223 (数据表第9.5.1节)  

我已经启用了偏置环路。  

问题是、无论我在信号发生器上提供什么电压、ADS1299都会提供2.5倍的更大振幅。 我尝试了从20mV 到1V 峰峰值的电压、所有条件都提供了相同的结果、即2.5倍增益。 为什么会这样呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在3/9左右回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有 ADS1299评估套件/板(EVM)?

    ----------------

    在使用外部信号之前、是否尝试过内部测试信号? 建议先尝试内部测试信号来验证/验证您的数据解析和转换。

    建议将 ADS1299 EVM 与 ECG 或 EEG 仿真器结合使用、以进行一些基本的实验和测试与评估、从而获得一些了解。

    -------------------------------------------------------

    您是否能够生成1至5mV 的信号并使用顺序还是参考蒙太奇将信号连接到输入?

    您是否按照数据表将该增益分频/放入您提到的方程中?  

    ----------------

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经按照原理图和 EVM 板制作了电路。  

    根据内部测试、我尝试通过生成内部信号来使用内部阻抗测试、结果很好。 当我连接范围在20mV 到1Vpp 的外部信号时、就会出现问题。 是的、无论我从 ADS1299获得什么值、我都要将它与数据表中提到的换算系数相乘。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认内部测试正常吗?

    -------------------------------------------------------

    如果内部测试正常、则需要

    将您的外设电路与 EVM 进行比较

    -------------------------------------------------------

    您的外部信号源?

    例如  

    您是否能够生成1至5mV 的信号并使用顺序还是参考蒙太奇将信号连接到输入?

    您可以先尝试直流1mV 吗?

    -------------------------------------------------------

    强烈建议使用 ECG 或 EEG 仿真工具来测试此项功能。

    谢谢