This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304M05:低侧测量

Guru**** 2905450 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1304M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1203576/amc1304m05-low-side-measurements

器件型号:AMC1304M05

您好!

你好。 客户 可以使用 AMC1304M05测量在大约200kHz 下摆动+ve 和负的正弦波的电流(低侧)。 该器件是否适用于低侧测量? '25版本的最小共模电压为-160mV -这意味着如果差分电压为-250mV、则每个周期的共模电压为-125mV -看起来很接近。

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特