This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:问题(控制台和滤波器)

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1203658/ads1235evm-question-console-and-filter

器件型号:ADS1235EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1235

各位专家、您好!

我的客户有如下问题。
[问题1]
我决定从控制台检查设置。
失调电压校准是使用 SYOCAL 命令完成的、但使用 GANCAL 命令选择了增益1V/V 寄存器设置的 SYGCAL 命令、但它从5mV 变为200mV。8.4.7.6中有一个公式、但我不太了解该关系、您能否告诉我关系和操作?
您要执行的操作的图像如下。
代码:-53 =>代码:0 (传感器输入电压0mV)是 SYOCAL 命令?
代码:8250 =>代码:5000 (传感器输入电压5mV)
代码:16552 =>代码:10000 (传感器输入电压10mV)

[问题2]
我要使用2.5、5、10、100SPS 数据速率测量滤波器。
查看 ADS1235数据表中表1的噪声表、Sinc4滤波器最能抑制噪声。
FIR 滤波器默认设置、但 Sinc4滤波器有什么缺点?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原康志

    问题1:第8.4.7.6节讨论了如何在不使用校准命令(如 SYSCAL 等)的情况下执行校准 如果要使用校准命令、请参阅第8.4.7.5节。 请注意、要使用 GANCAL 命令、您必须向系统输入一个接近满量程的信号(95%的 FS)。 此输入信号应该是非常低的噪声和准确的、因为此信号是 ADC 用来执行校准的信号。

    问题2:与 FIR 相比、sinc4滤波器需要更长的时间才能稳定-见表6。 FIR 滤波器的稳定时间类似于 sinc1、而 sinc4滤波器的稳定时间大约长4倍。 sinc4滤波器还具有更好的50/60Hz 抑制-请参阅表5

    -Bryan