This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3442EVM:最大采样率

Guru**** 2903650 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1203724/adc3442evm-maximum-sampling-rate

器件型号:ADC3442EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3442
我使用的是 ADC3442EVM。

手册中使用的采样率为125MHz。
顺便说一下、当设置为 HSDC 时、似乎可以设置为160MHz。

请告诉我可以使用的最大采样率。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhyeon:

    请根据数据表规格使用最大采样率。 不是 HSDCPro。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhyeon:  

    正如 Rob 提到的、请使用器件数据表中列出的规格。 ADC3442是50MSPS 器件、可达到的最大输出数据速率为50MSPS。

    此致、蔡斯