This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688EVM-PDK:芯片选择没有变低

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1203829/ads8688evm-pdk-chip-select-is-not-getting-low

器件型号:ADS8688EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8688

大家好

我们已通过 SPI 接口将 ADS8688EVM 连接到 AST2600EVB (处理器)。 即使启用内核和器件树中的驱动程序、芯片选择始终较高。 我们应该如何使其变为低电平? 还错过了其他步骤吗?

谢谢

阿比谢克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:

    ADS8688的/CS 输入连接到 J4引脚7、连接器与芯片的引脚38之间只有一个串联电阻器。  ADS8688EVM 上的任何东西都不会阻止您将/CS 切换为低电平。  请仔细检查您的硬件连接、并验证在与 EVM 断开连接时处理器的输出引脚是否按预期切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    我们已经检查了硬件方面。 我们连接了来自电路板的 CS、CLK、SDI、SDO、GND

    这些是我们在 openbmc 中 Linux repo 的 dts 文件中所做的更改。

       #address-Cells =<1>;
           #size-cells =<0>;  
           ADC@0{
               兼容="ti、ads8688";
               寄存器=<0>;
               SPI-max-frequency =<1000000>;
           };

     我们还在内核 menuconfig 中启用了 ads8688的驱动程序

     即使在此之后、CS 也处于高电平。 主机没有 CS 信号。

    请建议我们如何解决此问题

    谢谢

    阿比谢克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:

    很抱歉、我不熟悉这个驱动器。  您是否能够验证 CPU 引脚映射?