This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S101:超出规定采样率的性能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC124S101, ADC124S021, ADC124S051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1203796/adc124s101-performance-outside-of-stated-sample-rate

器件型号:ADC124S101
Thread 中讨论的其他器件: ADC124S021ADC124S051

我们的产品使用指定为50至200ksps 的 ADC124S021。 我们的应用使用62.5ksps 的 ADC、但我们的 CEM 已请求允许 ADC124S051和 ADC124S101也提高可用性。 这些器件的数据表表明它们将在较低的采样率下在规格之外运行、但我的假设不会出现问题、因为这些器件可能是为了提高性能而捆绑在一起、并且以较低的速度运行不会对性能产生任何影响。 这是否可以确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philip:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  ADC124S021、ADC124S051和 ADC124S101在电气特性表中详细介绍了各自的性能。  如上表所述、时钟速度根据采样率因器件而异。  交流电气特性的 fSCLK 详细信息下方还有一个注释(3)、其中描述了 SCLK 频率的功能范围。  如果查看运行额定值表、您会发现所有三个器件都可以在低至50kHz 的时钟频率下正常运行。  性能可能略有不同、但它们都将以62.5kSPS 的速率工作。