This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:ADS54J60

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1202603/ads54j60-ads54j60

器件型号:ADS54J60

你好  

我们在自动机器中将 ADS54J60IRMP (VQFNP72封装)组装到我的 PCB 上、并且我们在测试中遇到错误、  在我们 手动焊接组件的支脚后、 问题解决了

对于在 PCB 上焊接 ADS54J60有什么特殊说明吗?

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高投资回报(ROI)、

    如果您尚未联系合同制造商(CM)、以确保他们在回流炉上使用足够的热分布。

    器件下方有一个大型散热接地焊盘、该焊盘需要焊接接地。 引脚也可能无法正常工作。 这可能导致器件出现问题。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的快速响应。

    附加了 X 射线和热剖面、您能否检查并告诉我是否正常。

    ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROI、

    我将此信息发送给我们的板店、征求他们的意见。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高投资回报(ROI)、

    该器件看起来不具有很高的焊接覆盖范围。 接地极板中的过孔是否充满焊料或非导电环氧树脂?

    从 X 射线中它们看起来不像这样。 除非您指示董事会如此做、否则他们不会。 这是流程中的额外步骤、且成本为$。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高投资回报(ROI)、

    从我们的董事会...

    曲线看起来不错应该不会出现问题、但我们不知道它们所具有的 PCB 的热质量。

    焊锡膏看起来不一致。

    可能的打印问题或器件不共面、例如在回流过程中被拉到一侧。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我会在电路板工作室进行检查、并很快为您更新。

    感谢您的快速响应。

    ROI