This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3442EVM:差分输入、交流耦合

Guru**** 2948940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1203566/adc3442evm-differential-input-ac-coupling

器件型号:ADC3442EVM
我希望通过 ADC3442EVM 获得差动输出。
信号输入可通过 J1、J4、J5和 J8实现。 
但是、输入似乎没有通过 J2、J3、J6、J7。
当我想提供差分输入时,是否应该更改 R11->R8、R25 ->R23、R38->R36、R53->R50? (另外、我想知道这个电阻器的值是多少。) 第二、如何在需要执行交流耦合时修改 ADC? (手册中的电路板似乎不包括 ADC3442EVM 电路板)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhyeon:

    正确。 该电阻器的值应该仅为0欧姆。 电路板已针对交流耦合(C1/C7、C8/C14、C15 / C21、C22/C28)进行了修改。

    此致、Amy