This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3644:了解输出位映射器

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1203558/adc3644-understanding-output-bit-mapper

器件型号:ADC3644

我无法理解输出位映射器的工作原理。 在 ADC3644数据表的第38页、图8-37为您提供了一个输出映射示例。 右侧输出有一个 D0A 示例单元(0x63、0x54)。 我知道0x54是唯一标识符、并且根据 D0A、它是通道 A、但我想知道0x63代表什么。 我认为它应该表示该标识符的通道 A 地址位置、但下面有一个段落指出通道 A 的地址范围为0x39至0x60。 0x63超出此范围。 有人能解释一下其他价值代表什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsey:

    您的理解是正确的-混淆仅来自数据表未在图8-37下面清楚、它不再是指并行 CMOS 模式。 如果运行在并行 DDR 中、如前所述、0x54是 D0A 的唯一标识符。

     图8-37中示例后面的段落是指2W 串行 CMOS 配置。 如果您查看图8-38、您可以看到 CHA 的寄存器范围为0x39至0x60、CHB 的寄存器范围为0x61至0x88 (从最右下角的 DA6到最左上角的 DA5、CHB 的寄存器范围为0x61至0x88)。  

    此致、Amy