This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:AFE4960控制采样率

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1199512/afe4960-afe4960-control-sampling-rate

器件型号:AFE4960

大家好。


我希望将采样率设置为确切的250。
我们将通过更改 COUNT_RAC 的值来更改采样率、但我们无法精确地达到250次采样。

问题
-如果我用 COUNT_RAC 更改采样率,采样值是转换还是平均?
-我希望有一个指南来控制采样率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会尽量在3/3之前回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以上讨论依据 NDA。 我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在等待您的回复。
    我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我在2月27日给您发送了一封电子邮件、但没有收到您的回复。

    我再次向您发送电子邮件。

    谢谢。