This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306E05:PSRR 的问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1201976/amc1306e05-questions-for-psrr

器件型号:AMC1306E05

大家好、

我在 AMC1306中有一个客户设计、并且有一些问题。

1.我们如何得知纹波电压值与 PSRR 值的乘积? 如果纹波电压超过这个值、会引起任何副作用吗?

2.关于内部 AMC1306、 VCC、Data、CLK 等 是否有任何可能因数据和 CLK 接地电路(RC 滤波器)而影响 VCC 的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    PSRR 在数据表中有指定-我们的电源非常可靠。

    电源纹波的性质将决定输出发生的情况。 例如、如果纹波如此严重以至于不再满足高侧电源电压规格、器件可能会暂时关断。 较小的纹波如果严重到超出 PSRR 规格、则可能会导致输出端暂时出现"偏移"。  

    我不完全理解第二个问题、但是 VCC 不应受数据或时钟 RC 滤波器的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我不明白什么是"更小的纹波、严重到违反 PSRR 规格可能导致输出端暂时的"偏移"。

    该纹波电压可以通过 PSRR 进行转换或计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    本文档可能提供帮助: https://www.ti.com/lit/an/slaa414a/slaa414a.pdf