This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:电路设计问题

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1284, ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1199172/ads1282-circuit-design-question

器件型号:ADS1282
主题中讨论的其他器件:ADS1284

大家好、

对于下面的电路、为什么必须在地震检波器的输出上添加 R5和 R6、我能否将 R5和 R6移动到 ADC 的输入引脚、如下所示? 这样做有风险吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您可以在此处找到有关此主题的一条非常好的话题、其中讨论了此类电路设计的一些优缺点以及一些相关指南: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/376974/ads1282-input-circuit-for-seismometer 

    总之、如果您选择将共模设置电阻器(R5和 R6)靠近器件的输入端、那么就不能保证最低噪声配置。 实际上、您至少希望差分电容器保持最后、为了实现折衷、您可能可以在任何位置插入其他电阻器。 如果滤波器的目标是消除噪声和抗混叠、那么您肯定应该最后做这些、以便可以滤除来自电阻器的一些热噪声。

    话虽如此、这样做没有功能风险、只有一些性能风险。

    下面是我的一位其他团队成员提出的问题(也是我链接的主题):

    我不考虑您为什么要在 引脚旁移动这些电阻器?  

    此致!

    -Cole.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    `s`s 你的 ,它相当清楚,我设计了一个错误的电路,这就是为什么要与你检查.

    再次感谢。

    此致、Zhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    还有一个问题可能仍需要您的帮助:

    我的一些朋友使用具有5V 单电源的 ADS1284、他们没有使用这两个20k Ω 偏置电阻器,电路工作非常好,他们说 ADS1284集成了内部偏置。 n`t 我在数据表上没有找到任何说明、所以您能帮助检查 ADS1284是否集成了内部偏置吗? 那么、您能否帮助分享一些有关 INTERLA 偏置电路的详细信息?

    再次感谢。

    此致、Zhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZHE:

    ADS1284没有共模电压集成,ADS1282也没有。 我能想到的最接近的功能是使用内部 MUX 通过内部电阻器切换到(AVDD-AVSS)/2、但这用于测量失调电压和对输入进行故障排除。 因此、我不确定他们在说什么。  

    使用单电源时、最好不要将这些电压连接到 GND、但(AVDD-AVSS)/2 =(5-0)/2 = 2.5V。

    不使用这些电阻器是没有问题的、但可能会超出数据表中定义的输入或输出共模范围。 建立已知电压总是优于让其保持悬空状态。 此外、将其放在范围的中间会使其最不像是违反这些限制。  

    相应内容可在以下位置找到: https://www.ti.com/tool/ADS1285EVM-PDK

    我们通过在 AVDD1之间通过有源滤波器电路运行分压器来建立共模电压、从而建立 Vocm。

    此致!

    -Cole.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    明白了、谢谢。

    此致、Zhe