This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3442EVM:同时接收 HSDC 通道1、2输出数据

Guru**** 2880180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1202888/adc3442evm-receive-hsdc-channel-1-2-output-data-simultaneously

器件型号:ADC3442EVM
我将使用 J1、J2和 J3、J4提供输入信号。 (使用 TSW1400EVM)

我想知道是否不可能​​在 HSDC 中同时加载两个差分输入值。 (通过位设置) 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhyeon:

    是的、可以将差分输入值加载到 HSDC Pro 中。 如果要查看双通道显示屏、可以转到"Test options"->"2 channel display"来查看它。 然后、您可以将其更改为"Bits"视图。 当采集一个数据时、所有的值都是同时获取的。  

    此致、Amy