This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8864:TIA + ADS8864模数转换器

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2381, OPA320, ADS8864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1201981/ads8864-tia-ads8864-analog-to-digital-converter

器件型号:ADS8864
主题中讨论的其他器件:OPA320、OPA2381、

您好!

我正在设计来自光电二极管的数字化信号电路。 我正在考虑将 TIA 直接连接到 ADC 的输入-我认为这对于驱动 ADC 来说足够了。 您是否认为 TIA 和 ADC 之间需要另一个缓冲器?

这是我的设计看起来的样子

我还认为、简化连接也就足够了-正如数据表中所示

目标是低噪声、高速400kS/s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michal、

    该放大器不太可能驱动 ADS8864并正常稳定。  我建议在 OPA2381的输出和 ADC 输入之间添加一个被配置为缓冲器的 OPA320、如下所示。

    可选:您可以在 OPA320的同相输入(引脚3)和输出(引脚1)之间添加一个额外的0欧姆电阻器并且绕过这个放大器来验证当从 OPA2381直接驱动 ADS8864时、性能是否足够。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为会有什么问题? TIA 的输出阻抗?

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michal、

    是的、TIA 的输出阻抗是个问题。  已经验证 OPA2381能够以高达100ksps 的采样速率驱动16位 ADC。  然而、在400ksps 时、您将只能用于稳定。  根据系统中的噪声、这种情况仍是可以接受的、但您需要验证整个系统级设计。

    如果您的电路板有空间、我建议添加额外的 OPA320放大器、该放大器将确保在400ksps 时获得全性能。  您还可以通过移除 OPA320并通过可选的0欧姆跳线电阻器将输入输出引脚直接连接在一起来验证性能。

    此致、
    系统工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以,听起来很合理

    谢谢你