This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:无法进入外部中断服务功能、DRDY 引脚始终为低电平

Guru**** 2517590 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1200827/afe4490-cannot-enter-external-interrupt-service-function-and-drdy-pin-is-always-low

器件型号:AFE4490

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

配置 SPI 并初始化 AFE 寄存器、从而允许寄存器读取和写入。 但是、无法进入中断服务功能(设置 DRDY 引脚上升沿触发中断)。 无需外部中断初始化、即可在2A、2B、2C、2D、2E、 2F 寄存器、在添加外部中断初始化后无法读取。 DRDY 引脚通过示波器进行测试、并始终为低电平。 客户想知道为什么是这种情况。

您可以帮助探究这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道这是哪个客户吗? 如果无法公开披露、请将该主题代码转换为内部主题代码。

    我会尽量在3月8日前回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    我已经通过私人消息分享了一些基本信息,并期待您的回应。

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    谢谢。 下次仍请将该主题转换为内部主题、这样系统将更容易跟踪/记录。

    ----------------

    顺便说一下、客户能否进一步说明他们正在努力实现的目标?

    "中断服务功能"是什么意思? 他们能解释一下吗?   

    AFE4490中没有 DRDY 引脚或信号、因此请让他们澄清所指的内容。

    他们是否有/使用 AFE4490评估套件/评估板(EVM)?

    谢谢