This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:激励频率

Guru**** 2991310 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1202925/ads1261-excitation-frequency

器件型号:ADS1261

尊敬的戴尔斯:

ADS1261的激励频率可以设置为任何值吗? 或者 它会随采样率的设置而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    在本例中、您指的是什么"激励频率"?

    ADS1261具有"交流激励"模式、但这不会生成交流信号。 相反、ADC 控制必须连接到外部开关的 GPIO 信号、这些开关将交换电阻式电桥的极性。 这有助于消除失调电压和温漂。 请参阅 ADS1261的第9.4.3节以了解更多信息

    如果这不是您提到的内容、请进行说明。

    -Bryan