This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:适用于 TSW1400EVM 的 NVIDIA Jetson 兼容性

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54T02EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1201105/tsw1400evm-nvidia-jetson-compability-for-tsw1400evm

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54T02EVM

您好!

我想使用 TSW1400EVM 和 ADS54T02EVM 在 Nvidia Jetson 套件上的 Linux 操作系统上开发软件。 在查看产品数据表时、我发现只能在 Windows 和 GUI 上获取数据。 是否可以使用一些库直接在 Linux 机器上获取数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan,

    这可能需要在 TSW1400上为 FPGA 添加新固件和新软件。 目前都不可用。 该电路板提供了使用 JTAG 连接器或通过 USB 接口加载自定义固件的选项。 但是、所有这些开发都将由您来完成。

    此致、

    吉姆   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有支持 Linux 的器件? 我想将采样率为1GSPS 的 ADC 数据导入到 Linux 计算机中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定你想要的是什么。 如果它是支持 Linux 的测试平台、比如 TSW1400EVM、我们就没有。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用采样率超过800 MSPS 的 ADC 卡在 Linux Ubuntu 操作系统上处理数据。 您是否有可以将数据传输到 Linux 操作系统的设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用 HSDC Pro 采集数据、然后将保存的数据导入到基于 Linux 的计算机中。 这就是我们所能提供的一切。