This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84EVM:数据转换器论坛

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1200856/dac37j84evm-data-converters-forum

器件型号:DAC37J84EVM

大家好

我们将使用  DAC37J84EVM、该 EVM 移除了输出变压器、并使用 TSW14J56。
在第一张图片上、有一个数字信号传输到 DAC。
在第二张图片上是 IOUTAP 输出、而在第三张图片上 是 IOUTAN 输出。
两种 DAC 禁用了"补码输出数据"。
为什么信号看起来是反相的?






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:

    该 DAC 的输出是差分的、因此 IOUTAP 和 IOUTAN 将始终彼此相差180度。

    互补输出设置将每个指定通道交换差分输出信号的正半部和负半部。 这样可简化 PCB 布局和布线选项。

    此致、蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chase
    但根据我从 FPGA 发送的信号、P 和 N 应该相反。
    请仔细查看我所附的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Artem,

    这可能是由我们 EVM 上的布局造成的。 我假设平衡-非平衡变压器是导致极性反转的原因。 如果您切换 IOUTA 的互补输出位、信号会交换吗?

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、确实如此。 只是想知道这是不是正确的 DAC 行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想象 DAC 本身运行正常、平衡-非平衡变压器会导致180度相移。 您能否在平衡-非平衡变压器的每一侧进行探测、以确认硬件是否导致了此反相?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我所说、我们从原理图中移除了所有变压器、因为我们需要直流、因此电路板上没有平衡-非平衡变压器。 这就是 DAC 输出本身。 如果您可以测量平衡-非平衡变压器前后的信号并向我发送结果、那将非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Artem,

    我刚刚在我们的 EVM 上检查了这一点、您是正确的、信号是反相的。 我正在检查设计、以查看它是以这种方式设计的、还是数据表中的焊球分配不正确。  您是否在所有四个通道上都看到过这种通信?  

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、感谢您的关注。
    是的、它们在所有四个通道上看起来都是反相的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Artem,

    从事此器件工作的设计师已不再属于我们团队。 由于资源有限、可能需要一些时间才能确定这是否是数据表中的真正问题。 目前、如果需要在您的应用中交换这些信号、我只建议使用寄存器0x01的4:7位。

    此致、

    吉姆