请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ5200RFEVM 我们按照 ADC12DJ5200RFEVM 的教程使用了 TSW14J57、但失败了。
我们的教程和教程之间存在一些差异。
1.采样时钟信号发生器和参考信号发生器未使用10MHz 基准进行频率锁定、且由 AWG7122C 生成。
2.在连接到两块电路板之前、我们将直流电源设为12V 3A、但当我们进行连接时、电流会降至低于3A、约为1.2A、我们没有采取其他方式。
3、我们没有使用输入信号生成器、因此没有使用 INA。
前几步成功了。 我们可以连接 ADC、获取温度。 但是、当我们通过 HSDC 将 ADC 输出数据速率设置为采样率时、它提醒参考信号频率必须是260MHz、我们已将 alret.设置为260MHz。
此图片是在将固件下载到 ADC Jmode1后拍摄的。
ADC GUI 版本为2021年6月10日;HSDC 版本为5.20。
此致