This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:TSW14J57演示失败

Guru**** 1513510 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197992/adc12dj5200rfevm-demo-with-tsw14j57-failed

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM

我们按照 ADC12DJ5200RFEVM 的教程使用了 TSW14J57、但失败了。

我们的教程和教程之间存在一些差异。

1.采样时钟信号发生器和参考信号发生器未使用10MHz 基准进行频率锁定、且由 AWG7122C 生成。

2.在连接到两块电路板之前、我们将直流电源设为12V 3A、但当我们进行连接时、电流会降至低于3A、约为1.2A、我们没有采取其他方式。

3、我们没有使用输入信号生成器、因此没有使用 INA。

前几步成功了。 我们可以连接 ADC、获取温度。 但是、当我们通过 HSDC 将 ADC 输出数据速率设置为采样率时、它提醒参考信号频率必须是260MHz、我们已将 alret.设置为260MHz。

此图片是在将固件下载到 ADC Jmode1后拍摄的。

ADC GUI 版本为2021年6月10日;HSDC 版本为5.20。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    请使用10MHz 参考来锁定时钟和参考信号发生器。 否则、无法在 HSDCPro 中正确捕获数据。

    您要为 ADC 配置什么 JMODE?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的建议。 我们发现问题是, 我们的特设工作组正常运作。

    替换 AWG 后、此 ADC 套件可以成功工作。

    非常感谢!