This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:调整输出电流变化的压摆率控制

Guru**** 2768825 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8750, DAC8760, DAC161S997, DAC8771, DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1201674/dac161s997-adjust-slew-rate-control-at-which-the-output-current-changes

器件型号:DAC161S997
主题中讨论的其他器件: DAC8771、DAC8750 DAC8775、DAC8760

您好!

 

我们已在新原型中实施 DAC161S997、并已针对4-20mA 输出进行了测试。

我们希望通过软件或硬件调节压摆率控制、以控制输出电流变为较慢速率的速率。

您可以检查并建议如何实现 DAC161S997?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manop、

    对于 DAC161S997、该器件没有可调压摆率设置。 我们的一些其他模拟输出器件(例如 DAC8775、DAC8771、DAC8760和 DAC8750)具有适用于 DAC 的可调节转换率设置。

    在该器件中、DAC161S997是较大控制回路的一部分、我不知道当前有任何压摆率可调的设计。 恐怕现在我对您实施压摆率没有很好的建议。

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!

    感谢您的答复。  

    是否可以通过增加 C1、C2、C3的电容来提高压摆率、从而加快器件的瞬态响应?

    现在、在我们的电路中、它们为2.2nF。

    此致、

    Manop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manop:

    Joe 将在星期一审查并回复。

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manop、

    答案很简单:是的。 C1、C2和 C3值的变化确实会影响器件的瞬态响应。 遗憾的是、我对这些电容的变化没有太多经验。  另一个问题是不同阶跃变化的稳定时间不同、但它与阶跃大小变化无关。 我要指出数据表中的图4。 此图显示了稳定时间与输入步长之间的关系。  

    约瑟夫·吴